This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54061:启动时间

Guru**** 2517880 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54061, LMR16006, LMR36510, LMR36520

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/939837/tps54061-start-up-time

器件型号:TPS54061
主题中讨论的其他器件: LMR16006LMR36510LMR36520

您好!

 

我的客户正在设计采用 TPS54061的产品、并且在其启动时间方面遇到了问题。

现在、在 VOUT=5V 和 COUT=10uF 条件下、启动时间大约为10msec、而数据表显示典型启动时间为2.7msec。

当它们在移除负载的情况下进行测试时、启动时间会变得更快。 因此、他们认为这段较长的启动时间是由于启动时的电流限制。

 

然后、他们有2个问题。

1、我们是否有任何电流限制高于 TPS54061的引脚对引脚兼容器件?

2.是否有任何方法可以缩短启动时间?

 

此致、

OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我们没有 P2P 设备、更高电流的设备我们的新一代产品是 LMR36510/LMR36520 、您也可以使用 LMR16006。

    如果您可以使用负载开关来控制负载的开启和关闭、请保持 TPS54061在无负载的情况下升高、这可能会有所帮助。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    非常感谢您的回答。

    我知道我们没有任何 P2P 设备。

    这里的问题是、从现在起、他们无法更改电路板布局。
    它们基本上只能更改电阻或电容值。
    是否没有任何方法来调整启动时间?

    此致<
    OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我不知道用芯片上的负载来缩短启动时间。  

    谢谢