This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62410:请查看 TPS62410原理图

Guru**** 2500905 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/940637/tps62410-please-review-tps62410-schematic

器件型号:TPS62410

尊敬的先生/女士:

我的客户要求查看 TPS62410原理图。 您可以查看随附的原理图吗?

 

输入电压;4.4V

转换器#1 (MAIN_3.3V)输出;3.3V/持续电流负载0.6A

转换器#2 (RFID_VCC)输出;3.3V/持续电流负载0.6A

此致、

YY。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kim:

    我查看了原理图、找不到任何问题。

    请 μH、该器件已 μH、可与2.2 μ H 至4.7 μ H 的电感器和 μF μF μ F 至22 μ F 的输出电容器配合使用。 除了数据表建议之外、客户还有责任确保环路稳定性。

    还请确保 EN 引脚电压始终保持稳定、以确保器件正常工作。

    此致、

    Febin