This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2872:400V、1000W 荧光镇流器

Guru**** 2605975 points
Other Parts Discussed in Thread: UC2872

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/949052/uc2872-400v-1000w-fluorescent-ballast

器件型号:UC2872

大家好、

客户将开发400V、1000W 荧光镇流器。 我们似乎很少有用于此应用的器件。 可以在400V 时使用 UC2872来实现1000W 的镇流器?

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

       很抱歉、这款 US2872是一款相当旧的器件、我们对它是否支持400V/1000W 应用没有任何经验。 也许您可以选择新器件支持此类 高功率应用。 我建议在大功率控制器器件系列中进行选择。

    BR

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    我们是否有可在高达400V 电压下运行的开关稳压器?

    此致、

    Danilo  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

       对于400V 工作电压、通常需要外部 MOSFET。 您可以使用此链接进行检查:  

    BR

    肖恩