This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62568:更高输入电压版本

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV62568

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/938292/tlv62568-higher-input-voltage-version

器件型号:TLV62568

您好!

我的客户使用 TLV62568将5V USB 输入转换为3.3V。

但是、它们将在 USB 端口上执行浪涌测试、并且它们使用的 TVS 二极管仅将输入电压钳位到7V、这超过了 TLV62568的最大额定电压。

然后、我们想知道我们是否有具有 TLV62568但具有更高输入电压范围的引脚对引脚器件、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Howard、

    TLV62568具有3种不同的封装。 因此、要查找引脚对引脚兼容性、您可以使用以下链接 来查找输入电压高于6V 的降压转换器。

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它采用 SOT23-5封装。

    我找不到任何引脚对引脚器件。

    线路图上是否有任何器件具有引脚对引脚和更高输入电压范围?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Howard、

    VIN 大于6V 的降压转换器属于 TI 的另一个产品线、因此我无法评论其开发计划。 请联系 TI 内部的相应人员。

    您的客户是否尝试在 TVS 二极管之外放置 π 型滤波器(CLC)? 如果 7V 峰值的持续时间仅限短时间、则 π 型滤波 器可能能够抑制它。

    此致、

    Excel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Howard、

    如果您没有进一步的查询、我将关闭此主题。

    此致、

    Excel