Other Parts Discussed in Thread: BQ76200, BQ76940, BQ78350-R1, BQ76952
主题中讨论的其他器件:BQ76200、 BQ78350-R1、 BQ76952
您好!
我正在检查适用于 LTO 电池组11S1P (26.4V、3Ah、Max DSG 15A、Max。 CHG 10A) LTO 单元(1.5~2.7V/单元、3Ah)。
到目前为止、我想使用 BQ76940 +BQ78350-R1 +BQ76200设计11S1P LTO 电池组的 BMS。
您能否检查以下问题是否正常以及是否有任何建议?
(1).如果上述所选 IC 能够支持1V/节或更低0.5V/节(电池模块电压5.5V)?
(2).如果 UVP 保护能够支持更低的1V/节电压>? OVP 可以支持较低的2.85V/节电池?
(3). BQ78350-R1支持 LTO 电池的化学成分和电量计量?
如果是、如何预计精度? 需要观察到任何点吗?
(4).如果客户请求使用 RS485通信协议、 是否有任何从 SMBus 进行传输的建议?
(5)。 或者针对 LTO 要求推荐的任何其他更简单、更经济的 TI 解决方案?
期待收到您的建议。
谢谢、此致、
James