This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28250:UCC28250、热问题、

Guru**** 2503205 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28250

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/940074/ucc28250-ucc28250-thermal-problem

器件型号:UCC28250

您好!

我正在使用 UCC28250开发交流/直流转换器。

它用作次级侧控制、拓扑采用全桥。

我正在开发3kW、即使我仅加载0.1A、

UCC28250中的热量上升到接近70度。

即使施加稍大的负载、温度也会继续升高。

其他外设正常、但只有 UCC28250会产生热量。

如果没有负载、则不会产生热量。

应查看哪个部分?  

此致

光云

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kwangwoon,

    您能否附上原理图和 PCB 布局以供查看?

    如何驱动初级和次级开关,以及 VREF 和 VDD 上是否有任何外部负载? 当您发现控制器温度时、开关频率是多少。 很高。

    控制器散热焊盘下面是否有散热铜? 请检查以上项目。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    随附的图片是原理图和 PCB 数据。

    栅极驱动变压器应用于初级驱动器、VDD 通过连接外部驱动器来使用  

    电源、并且外部电路未连接到 Vref。

    次级整流器是二极管。

    开关频率为100kHz。

    请查看。

    此致

    光云。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kwangwon、您好、

    您电路板上 R13、R15的电阻值是多少? 您能否检查此驱动器电阻器是否会导致控制器的功率损耗很大。 然后将其放大。

    另一方面,您是否可以使用芯片上的散热器连接来散热,以查看温度。 会显著降低。

    谢谢。