This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24040:BQ24040充电电流不稳定

Guru**** 2510675 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/948511/bq24040-bq24040-charge-current-unstable

器件型号:BQ24040

你(们)好

客户设计蓝牙耳机并执行循环测试:

插入 USB 5V 并充电10秒插入 USB 5V 并等待10秒插入 USB 5V 并充电10秒......

发现有时电流不稳定、在260mA-60mA-180mA-230mA 时波动不稳定。

根据图1、测量电池电压3.87V、通过一根580mm 导线到达右侧的电池线路电压= 3.95V。

只要电池电压接近3.87V、拔下 USB 5V、然后插入 USB 5V、电流就会不稳定、如果电压低于3.80V 或高于4.05V、则不会出现这种情况。 将不会出现3.30V 至4.18V 的电压或充电电压。

图2. 如果蓄电池直接连接至 OUT 引脚而未通过保险丝和580mm 导线、则充电电流不会不稳定;
1.保险丝与电池长度为580mm 之间的电压差会导致电流不稳定。 有什么建议吗?
2.为什么电池通过保险丝和580mm 长的导线后充电电流不稳定?
正在等待您的回复。
谢谢
星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Star:

    BQ24040的 OUT 端子是一个限流源、具有固有的短路保护功能。 是否存在过流问题以包括保险丝?

    是否可以提供 OUT 引脚、保险丝之后和580mm 导线之后的电压不稳定情况以及 OUT 引脚上的电流的示波器捕捉?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Anthony Pham

    感谢您的回复

    由于仪器限制、客户无法捕获波形。

    它们测量 IN 引脚并发现输入电流不稳定电流。

    客户想知道为什么在保险丝和580mm 长的导线之后充电电流不稳定

    谢谢

    星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Star:

    我将对此进行研究、并在第二天内进行更新。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Star:

    与电池的连接似乎有问题、可能是由于连接长达580 mm 以及保险丝导致的压降。 这会导致电池检测问题并产生不稳定的电流。