This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 优先多路复用8-55VDC OVP 还是关断?

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2660

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/940592/priority-muxing-8-55vdc-ovp-or-shutdown

主题中讨论的其他器件:TPS2660

根据 SLVA811A–2016年12月–2017年6月修订版、第14页 、图16。 使用两个 TPS26600的24V 源跟随器多路复用电路

您好、如果图片未显示、请查看附件 pdf

e2e.ti.com/.../THE-EXAMPLE.pdf

任何人都可以确认此示例是否仅适用于 辅助 TPS2660的33VDC 等 OVP、因为在以下情况下、OVP 将通过 R5 (100K)接地:

- dVdt (主 TPS2660)= 0V

-源极跟随器 MOSFET = 0V

如果我的假设是正确的、器件将使用默认出厂 OVP = 33V 、因为 OVP 中是否存在分压器(是否正确?)

BTW、我需要使用 TPS26600进行优先多路复用设计、具有以下特性:

UVset = 10VDC

OVset = 55VDC

以下是 TPS26600设计计算器工具的价值:

如果我遵循了同样的优先级多路复用方案、但在辅助 TPS 中不损失"OVset"= 55V、那么我将放置一个简单的"电压加法器"+ NPN 晶体管:

为此、我拥有:

1) 如果 DVDT_MAIN = 0V (切换到辅助)

NPN 关断、R327=1K 左侧浮动、R99+R141、R329用于使 OVPset = 55VDC、这符合预期

2)如果 DVDT_MAIN = 4V (UVSET<主电压< OVSET)、则主器件具有优先级

NPN 导通、并向"OVP 辅助"添加电压、 强制 OVP > 1.19V (过压阈值电压)关闭内部 MOSFET

-如果我的设计可以用作仿真、请任何人帮忙?

-我的分频已校正?

-为什么所有示例都不会 TPS 系列使用关断引脚来切换优先级? 是否有任何混乱、缓慢的时间转换?

非常感谢您的参与

问题是:

我的设计

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juan:

    正确、我们必须采用您讨论过的辅助路径上 OVP 保护方法。 您的计算结果对我来说很好。

    使用 关断引脚作为源优先级的控制会引入缓慢转换、因此我们避免使用它。 如果您有任何后续问题、请告知我们。

    此致、Rakesh