This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS386596:SPICE 模型

Guru**** 2507195 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS386596, DIP-ADAPTER-EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/937605/tps386596-spice-model

器件型号:TPS386596
Thread 中讨论的其他器件: DIP-ADAPTER-EVM

大家好、

你好。

客户要求 使用 TPS386596的 Spice 模型。 但是、此功能在产品页面上不可用。  

您是否有可与客户共享的 Spice 模型副本?

他是否可以使用类似器件的任何替代方案?

谢谢!

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    我们没有适用于该器件的 SPICE 模型。 客户是否能够使用 EVM 进行评估? 这是最佳选择。

    谢谢、

    Abhinav。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhinav:

    我没有看到任何适用于此器件的 EVM、只是参考设计。 或者可能我错过了它。

    或者他可以使用其他任何 EVM 吗?

    谢谢!

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    您应该能够使用此处提供的 DIP-ADAPTER-EVM   :焊接器件并对其进行测试。 这就是我们在内部所做的事情。

    谢谢、
    Abhinav。