This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A4001:此器件是否正常工作?

Guru**** 2390785 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A4001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/940239/tps7a4001-will-this-device-work-correctly

器件型号:TPS7A4001

各位专家、您好!

我的客户正在考虑使用 TPS7A4001。 他想确认所连接的电路是否正常工作。 请您审核一下吗?
question_TPS7A4001_(09142020).xlsx

此致、
福吉瓦拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fujiwara、

    请帮助我更好地理解问题、以便我可以获得更好的帮助。

    1. 什么是 SG? 在原理图上、标签指向开放空间、因此我不确定它所指的是什么。
    2. 它表示基准电位(而非 SG)将引用 GND 端子。 这是指原理图中 GND 连接到的网络吗?
    3. 我看到用于半波整流的二极管。 TPS7A4001的预期输入是半整流信号、还是缺少什么/我是否看错了?
    4. 输出端 R3的用途是什么?

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fujiwara、

    客户回答正确、问题出在线性稳压器型号上。  以前的线性稳压器 SPICE 模型不能在这样的浮动应用中进行仿真。  TPS7A40的性能与客户在原理图中绘制的一样好。  我最关心的问题是 R1、R14和齐纳二极管的大小。  客户应确保电阻器的大小适当、以处理 TPS7A40的负载电流和齐纳二极管的齐纳电流。  它们还应确保齐纳二极管的尺寸适当、以处理 TPS7A40上最小负载的功率降。

    谢谢、

    斯蒂芬