This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24130:启动超级电容器时的浪涌电流问题。

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24130

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/948899/bq24130-inrush-current-issue-when-start-up-for-super-cap

器件型号:BQ24130

您好!

我们的客户使用 BQ24130为超级电容器充电。

他们有问题。

在启动充电器时、浪涌电流(2A)大约发生了500ms。

此时没有 Vin 电压尖峰。

仅在连接超级电容器时出现问题。 充电器 IC。  

为了解决此问题、我能否获得您的建议和参考原理图?

下面是客户电路图。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、

    原理图如预期的那样。  使用5V 电源时、建议使用5 Ω 电阻器代替10 Ω 电阻器。

    您能解释一下添加的输入级电路的用途吗? 如果您绕过电路、是否会看到此问题?

    谢谢、

    Ricardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ricardo、

    感谢您的回复。

    添加了输入级电路、用于由 MCU 控制充电器开/关。

    是的、当我们绕过电路时、我们可以看到这个问题。

    此外、我们还可以看到充电器输出和超级电容器之间的问题。

    您是否有任何想法和解决方案?

    此问题对我们的客户非常重要。

    请帮助我们并给我一个好的指导。  

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、

    这种浪涌是在充电器的输入端还是在充电器的输出端发生?

    谢谢、

    Ricardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ricardo、

    充电器输出端发生浪涌。

    我们设置快速充电电流610mA。

    我无法理解为什么在启动充电时充电器的输出端发生了这种浪涌。

    我们没有足够的时间。

    请给我提供指南并解释一下吗?

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、

    我不确定正在发生什么情况。 如果您移除电容器并将 S-CAP_PWR 短接至 GND、您会看到什么电流? 如果您使用 SourceMeter 或 CV 负载替换超级电容器并扫描电压、您是否能够看到预期性能?

    谢谢、

    Ricardo