请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28C45 您好!
因为这两个器件的绝对最高温度均为150°C。
我想知道为什么我们针对建议的运行条件具有不同的参数?
这是否仅仅是因为我们在125C 下测试了 Q 版本器件、而我们仅在105C 下测试了非 Q 版本器件?
我客户的终端设备可能会增加到115°C、他们想知道我们是否有任何统计数据来显示非 Q 版本设备在这种情况下的行为? 例如、频率抖动或电压不稳定或类似的情况。