This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS386000-Q1:3D 模型

Guru**** 2378870 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS386000-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/949490/tps386000-q1-3d-model

器件型号:TPS386000-Q1

大家好、  

你好。


我们的客户已在 网站上下载了 TPS386000QRGPRQ1 3D 模型、但是尺寸与封装机械数据不同。  模型的高度约为1.40mm、而规格规定为 max 高度为1.00mm。 此外、3D 模型中的整体尺寸约为4.25mmx4.25mm、而规格中的尺寸为4.0mm、最大值为 4.15mm。 器件的正确尺寸是多少? 我们是否有与 封装机械数据中所示尺寸相同的3D 模型?

封装机械数据- https://www.ti.com/lit/ml/mpqf126f/mpqf126f.pdf

3D 模型- vendor.ultralibrarian.com/.../embedded



此致、
卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这似乎是第三方模型。 我们需要查看他们用于构建它的 TI 数据。 TI 不为此产品系列提供3D 模型。 TI 网页上是否有您需要但尚未提供的任何封装机械数据?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlo、

    通常、3D STEP 模型不是为该产品系列制作的、但 TPS386000-Q1的 STEP 模型已提出特殊要求并随附。  请将其转发给客户、如果有任何其他问题、请随时告知我们。  谢谢、

    本   

    e2e.ti.com/.../rgp0020e.stp