This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61235P:与 BQ25895的内置升压转换器(除最大电流外)相比、该器件有哪些优势?

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25895, PMP4451, PMP11536

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/940442/tps61235p-what-are-the-advantages-of-this-part-compared-to-the-built-in-boost-converter-in-bq25895-aside-from-max-current

器件型号:TPS61235P
主题中讨论的其他器件:BQ25895PMP4451PMP11536

您好!

在查看 PMP4451参考设计时、我发现 TPS61235用于将 BQ25895的输出升压到5V3A。  但是、BQ25895已经有一个内置升压转换器、可以执行相同的任务。  除了 TPS61235的较高最大电流(8A)之外、使用单独的升压转换器还有其他优势吗?  如果我的应用仅需要5V3A、那么除了 BQ25895之外、我还需要 TPS61235有什么原因、或者 BQ25895本身是否足够?  参考设计 PMP11536还使用相同的配置(仅另一个示例)。

非常感谢!

Graham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Graham、

    正如 BQ25895数据表所述、该器件可以在充电模式和升压模式之间切换。 这意味着、如果您要将此器件用作升压转换器、则无法为电池充电。 当您为电池充电时、您无法输出5V 电压。 这就是需要另一个升压转换器的原因。