This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5575:与 LM5576同步

Guru**** 2526420 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5576, LM5575

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/940339/lm5575-sync-with-lm5576

器件型号:LM5575
主题中讨论的其他器件:LM5576

您好!

LM5575和 LM5576器件能否 通过 引脚同步进行同步?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    是的、可以、下面是同步引脚说明  

    内部振荡器可通过外部下拉器件与外部时钟同步。 通过连接多个 LM5576器件的 SYNC 引脚、可将它们一起同步。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、感谢您的回复、

    因此、我假设 lm5575器件可以 同步 lm5576、反之亦然。 是这样吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    是的,您可以使用外部时钟连接 LM5575和 LM5576的 SYn 引脚。 让它们在同一个 FSW 下工作。

    谢谢


    李丹尼尔