This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3466:LM3466

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3466

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/938651/lm3466-lm3466

器件型号:LM3466

我正在设计使用 LM3466 (或任何其他合适的 IC)的控制器卡、以平衡每个阵列中包含44个 LED 的15个阵列的电流。 正向电压为3.1V 至3.4V。 因此、总共3.4 X44 = 149.6V (最大值)。 我们使用的是恒流源电源(限制为2.1A)。 从数据表中可以看出、建议使用外部 MOSFET 电路。 (请参阅下图)。 但我无法找到 MOSFET 和电阻器值的任何合适器件型号。 您能否根据我的要求、为我提供一些推荐的器件型号/电阻器值。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于 MOSFET、VDS 应大于225V、ID 应大于3A。 此外、最好选择较低的 RDS 以降低功率耗散。  

     RLED 约为1M Ω。 对于 Rdc1、它取决于齐纳二极管特性 Rdc1=(VLED-12V)/Ileakage。

    BR、

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Yusing Shao"]

    您好!

    对于 MOSFET、VDS 应大于225V、ID 应大于3A。 此外、最好选择较低的 RDS 以降低功率耗散。  

     RLED 约为1M Ω。 对于 Rdc1、它取决于齐纳二极管特性 Rdc1=(VLED-12V)/Ileakage。

    BR、

    Robin

    [/报价]

    您好、Robin、感谢您的回复。

    每个分支的电流最大为0.14A、VF 大约为150V。

    如果我像连接的图像一样进行连接、它是否会平衡所有5个通道的电流?  

    外部 MOSFET 的电源是否可以为所有5个通道共享?

    谢谢、此致、

    Rafiq

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于每个串电流都是单独控制的、因此电流是平衡的。

    是的、它们可以共享同一个电源。

    BR、

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robin:

    感谢您的建议。 我将尝试连接并尝试。

    RDC1和 RDC2的值合适?

    对于12V 齐纳二极管、1/2W 就足够了、我对吗?

    谢谢、

    RAF