This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO5852S-Q1:如何触发该芯片的软关断功能?

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/949224/iso5852s-q1-how-can-we-trigger-the-soft-turn-off-function-of-this-chip

器件型号:ISO5852S-Q1
主题中讨论的其他器件:UCC21750

您好!

我们面临的问题是、在触发 DESAT 保护后、无法从输出引脚软关断。 芯片的输出仅在触发去饱和后的大约50ns 内转换为 VEE2。

下图是我们用于此芯片的原理图。 我们怀疑这是否是因为我们在导通和关断电阻之前将 OUTL 和 OUTH 短路?   

 

此外、根据 ISO5852SQDWRQ1数据表的图15-18、软关断波形是通过 CL 的存在生成的。 但数据表未指定 CL 在应用电路中的位置。 因此、我想知道 我们应该将 CL 放置在哪里、以及栅极驱动芯片是否需要软关断?   

提前感谢您的帮助和致以最诚挚的问候、

Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    CL 表示所驱动电源开关栅极的负载电容。

    遗憾的是、您的附件不会显示。 您是否可以使用 RTF 编辑器并使用其中的图标附加它们?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Don、

    感谢您的回复。 您能看到图吗? L_GATE 将进入电流升压器芯片、而不是功率器件的栅极。

    我们可以触发短路保护、并可以看到初级侧 FLT 输出的变化、但我们无法看到软关断波形 、如其数据表中从 L_AMC 点显示的图15所示。 我们怀疑这是否是因为我们在导通和关断电阻之前将 OUTL 和 OUTH 短路?  

    最棒的

    Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    感谢您重新发布图片! 我现在可以看到它。

    下面提供了将 STO 与电流缓冲器结合使用的一些更多详细信息:

    如果您有其他问题、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Don、

    实际上、基于 MOSFET 的栅极驱动芯片用作电流升压器。 我们是否有办法实现栅极驱动芯片的软关断? 我们有另一个功能块用作实际的软关断、但我们想知道是否可以使用现有结构触发芯片的软关断。

    在这里、我附加了一个测试结果。 我们可以看到、DESAT 检测后、输出引脚(CH 1)迅速下降。   

    CH 1:H_AMC CH 3:DESAT 引脚

    谢谢、

    Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    您是否看过我们的 UCC21750? 它可以替换 ISO5852和 IXYS 驱动程序。 应该更加直接。

    在 UCC21750 d/s 上、请阅读此部分: 使用外部电流缓冲器时输出电流提高9.2.2.8