This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM76002:大输出电容器

Guru**** 2506655 points
Other Parts Discussed in Thread: LM76002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/939293/lm76002-large-output-capacitor

器件型号:LM76002

我查看的是 LM76002、我看到数据表第8.2.2.6节中有关将 Cout 限制为1000uF 的注释。   我有一个将连接到输出的2200uF 电解电容器。  这可能会导致问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    原因内部补偿是固定的、因此交叉频率将很低、从而导致负载极点频率非常低。

    另请注意输出电流。 它等于 Cout*Vout/TSS、TSS 是软启动时间、软启动时间过短将使电流达到 OCP 阈值。 确保在 OCP 条件下正确选择电感器。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的控制理论已经足够生锈了、我不确定在实践中到底意味着什么。  2200uF 输出电容器是否正常?   

    是的、我将设置软启动时间、以便它不会在启动期间触发 OCP。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    适用于2200uF。

    谢谢


    李丹尼尔