This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25713B:BQ25713B 进入快速充电模式、但电池会放电。

Guru**** 2519900 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25713B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/940216/bq25713b-bq25713b-enters-into-fast-charge-mode-but-the-batter-discharges

器件型号:BQ25713B

我们使用 BQ25713B 为电池充电(),原理图。12V/3A 充电源,使用两节电池串联设置1.5A,充电电流(电源充电源   ),AC_STAT:1),显示进入快速充电模式(IN_FCHRG 但实际上电池未充电但已放电。 同时 VSYS 上的电压低于 VBATT 上的电压。

我想?找出导致这种情况的原因如何检查我的设置是否正确?

下面 提供了 BQ25713B 充电源之后的日志、请检查是否有问题。 谢谢!

[529.044729]   REG0x0 : 0x70e

[529.048716]   REG0x2 : 0x5c0
[529.052186]   REG0x4 : 0x20d0
[529.058994]   REG0x6 : 0x3e8.
[529.062538]   REG0x8 : 0xa00
[529.066041]   REG0xa : 0x1340
[529.070036]   REG0xc : 0x1600
[529.073626]   REG0xe : 0x2800
[529.077233]   REG0x20 : 0x8400
[529.080907]   REG0x22 : 0xa880
[529.084551]   REG0x24 : 0x2800
[529.088265]   REG0x26 : 0x6200
[529.091948]   REG0x28 : 0x1
[529.095374]   REG0x2a : 0x2
[529.099010]   REG0x2c : 0x4c4d
[529.102870]   REG0x2e : 0x8a40
[529.106575]   REG0x30 : 0x210
[529.110165]   REG0x32 : 0x2b7
[529.117261]   REG0x34 : 0x30
[529.120747]   REG0x36 : 0x4a65
[529.124417]   REG0x38 : 0x81a0
[529.128130]   REG0x3a : 0xA0ff
[529.131851]   电池 充电 电流: 0mA
[529.136509]   电池 放电 电流: 256mA
[529.141588]   VSYS 电压: 7744mV
[529.145610]   BAT 电压: 7808mV
[529.149538]   将 CHARGE_CURRENT 设置为 1472mA
[529.154505]   MAX_CHARGE_VOLTAGE: 8400mV
[529.159084]      INPU_VOLTAGE: 8128mV
[529.163879]      INPUT_CURRENT: 2000mA
[529.16855]     MIN_SYS_Votage: 6656mV
[529.190512]   状态:
[529.192713]   AC_STAT:  1.
[529.195167]   ICO_DONE: 0
[529.198195]   IN_VINDPM: 0
[529.200811]   IN_IINDPM: 0
[529.203352]   IN_FCHRG: 1.
[529.206346]   IN_PCHRG: 0
[529.208830]   IN_OTG: 0
[529.211110]   F_acov: 0
[529.213426]   F_BATOC: 0
[529.215791]   F_ACOC: 0
[529.218682]   SYSOVP_STAT: 0
[529.221435]   F_LATCHOFF: 0
[529.224060]   F_OTGOVP: 0
[529.22727275]   F_OTGOCP: 0e2e.ti.com/.../BQ25713B_9F530674FE56_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

      您能否获取 SW1、SW2、VSYS 和充电电流的波形? 是否有任何系统负载?