This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76920:3节电池配置

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76920

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/948320/bq76920-3-cell-configuration

器件型号:BQ76920

您好!

使用 bq76920的3S 配置时器件无法引导。 电池电压为10.78V。 我在电池组端短接了电池3和4端子(精确地说是 VC2 VC3和 vc4处于相同电位)。 原因是什么?如何纠正?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅原始主题中的原理图。  我在电池连接器引脚处有短接电池。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否执行了原始主题中列出的其他建议?  

    "您还可以测量 R19两端的电压、以查看它看起来是正常工作电流还是稳压器上的某个位置短路、可能是 REGOUT。

    如果部件在处理或组装过程中可能已损坏、您可以在此板上尝试其他板或部件。  如果您移除了该器件、请在移除 IC 的情况下检查 REGOUT 上的负载。"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    5S 配置正常。 因此、我认为这不是短路或断开的问题。 我怀疑、短接连接器引脚2、3和4是否正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您使用的是3S 配置、则应将 VC5短接至 VC4、将 VC4短接至 VC3。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Shawn,

    我将尝试这一点、但根据数据表、我们应该将 VC3-vc4和 VC2-VC3短接。 如果我在电路原理图中的 L-R 中的滤波电阻器和电容器之前短接电池连接器端而不是 IC 端的灯、是否存在任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    抱歉、您应遵循数据表表表表表24中所述的配置。 将 VC4短接至 VC3、将 VC3短接至 VC2。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但这不是一个工作的人,这就是为什么我要问你。

    请回复有关短 IC 端或连接器端的位置

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sashi、

    在这种情况下、IC 或连接器上的短路应正常工作。 我检查了您的原理图、找不到任何原因无法正常工作。 您是否认为 IC 可能因某种原因受损? 在5S 配置中是否仍然可以正常工作?

    您还可以发送一张连接照片吗?

    谢谢、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    是的、使用5s 配置时工作正常。 是的、我会向您发送照片。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、  

    请查找随附的图片。

    谢谢、

    Sashie2e.ti.com/.../drive_2D00_download_2D00_20201017T072250Z_2D00_001.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在照片中考虑、

    b-= vc0;

    C1 = VC1;

    C2、C3、C4分别= VC2、VC3和 vc4

    B+= vc5。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sashi、

    我注意到、在连接器处短接线之前、器件的导线很长。 您是否可以尝试在器件引脚或至少在电路板连接器上短接? 所观察到的短接电池的电压差需要接近于零、因此长导线可能会导致器件认为存在电池。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我曾尝试过将电路板上的器件引脚短接、但它无法正常工作。 我观察到器件引脚上的电压为 VC1=3.556、VC2= VC3=vc4= 7.17、vc5= 10.17。 我观察到的另一个观察结果是、在 TS1引脚上提供3.3V 电压的同时、我尝试测量 REGout 电压、它大约变化了几毫伏(100伏或其他值)、立即变为零、看起来器件在触发后立即进入运输模式。 此外、我还检查了所有没有电池组的器件引脚、它们处于高阻抗状态意味着不会发生短路、而且所有引脚都需要连接、或者没有断开连接。 如果您有任何其他建议或检查、请回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sashi、

    如果器件无法从关断状态引导、则可能会损坏。 您是否已尝试更换电路板上的 IC?

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    同一器件在5s 配置下如何正常工作? 我还要问的另一点是、我们是否能够以同步方式配置器件、以使其他每节电池获得平衡 cmd 意味着、如果 假设电池2具有最小电压、那么我们是否可以同时向其他电池(电池1、电池3、电池4和电池5)发送平衡 cmd?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sashi、

    这很奇怪。 在上一个主题中、您说过在引导器件时遇到问题。 您是否仍然看到此问题? 3节电池配置应正常工作。

    您无法同时平衡相邻电池-这将导致超出绝对最大规格的情况。 您可以同时平衡每个其他单元格(奇数单元格或偶数单元格)。 有关更多详细信息、请参阅 BQ769x0系列十大设计注意事项文档: https://www.ti.com/lit/an/slua749a/slua749a.pdf

    此致、

    Matt