This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS659037:AM5746 PMIC

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5746
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/938901/tps659037-am5746-pmic

器件型号:TPS659037
主题中讨论的其他器件:AM5746

你(们)好 在这里。

我使用 TPS6590379为 AM5746加电。

我参考设计 idkAM574x 电路板。

我遇到这个问题。

SMPS9不工作。(0V)

但其他 LDOx 和 SMPSx 输出正确的电压。

我对这种心肌感到很有吸引力。

我首先应该看什么?

e2e.ti.com/.../request.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jongeun、

    您能否验证您是否已获得 TPS6590379样片、而不是 TPS6590378样片?

    该器件有两个版本、TPS6590378版本中禁用了 SMPS9。

    顶部标记应显示 OTP 97、而不是96。

    我认为对于 SMPS9、原理图应该是可以的。 查看原理图时需要注意的一点是 GPIO_7 (POWERHOLD)上拉至 VRTC。 这是启用/禁用器件的引脚。 在此设置中、不能在不切断电源的情况下禁用器件、这意味着处理器不会发生断电序列。

    谢谢、

    纳斯塔莎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 你 Nastasha。

    OTP 版本为0x97。

    我使用示波器检查了 SMPS9上的波形。

    序列为)  0V => 1.8V =>大约4mSec 后=> 0V (斜率为8mSec 期间)

    我认为保护功能似乎是通过短路保护激活的。

    我怀疑3.3V 电源和1.8V 电源在某个地方短路。

    因此、我拆解了由 SMPS3 (3.3V)供电的部件。

    示例)拆解 Phy1并检查 SMPS9电源、拆解 phy2并再次检查 SMPS9输出。

    最终、所有器件都被拆解、我的电路板上只有 AM5746。

    但 SMPS9仍在死亡。

    有一些问题。

    1) 1)请检查此原理图。(AM5746的电源接口)

      随附 schemetic.e2e.ti.com/.../request1.pdf

    2) 2)这是 EVM 的原理图。 我没有在我的设计中应用此器件。

       这是否与我的问题有关?

      让我知道他的功能 是必要的还是可选的?

    提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    左侧的电路确保 PMIC 的 VIO_IN 在 VCC1之后供电。 我们建议在 VCCA 之后提供 VIO、但这不应与 SMPS9行为相关。 几个问题:

    1.这种行为是否发生在多个电路板上?

    2.是否有 i2c 访问权限? 如果是、您能否读取 INT_STATUS 寄存器以检查是否存在任何故障?

    3.您能否探测 INT 引脚?

    4.您能否分享您使用输出电压和 SMPS9_SW 引脚信号拍摄的 SMPS9示波器画面?

    谢谢、

    纳斯塔莎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最重要的是。 感谢你的答复。

    <下面是您的问题的答案>

    1.这种行为是否发生在多个电路板上?

       是的、所有电路板在 SMPS9上都具有相同的行为。

       我们制作了5个样本板。

    2.是否有 i2c 访问权限? 如果是、您能否读取 INT_STATUS 寄存器以检查是否存在任何故障?

      正如您所知、SMPS9为 CPU 的 I/O 电源提供 V3_3V、因此我们无法通过 JTAG 连接到 CPU。 无法通过 I2C 访问 PMIC。

    3.您能否探测 INT 引脚?

     还不是。 探测完成后、我将上传捕捉图像。

    4.您能否分享您使用输出电压和 SMPS9_SW 引脚信号拍摄的 SMPS9示波器画面?

    <下面是我在经过几个实验后的问题>

    1.我用修改后的电路检查 V3.3线路上的电流。

      但加电序列会被忽略。

      电流超过1.1A。

      CPU 发出 电路烧焦的气味。

      我想这种情况会使 PMIC 激活 SMPS9上的短路保护、这是对的吗?

     

    2.我怀疑以下情况。

      这种情况是否可能发生?

       

      

     3. 是否有其他理由造成这种情况?

     

    谢谢、

     

    Jong-Eun Kim

     

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jong-Eun Kim、

    是的、这将指向短路行为。 您能否验证电源轨在电阻器未填充的情况下是否保持导通?

    谢谢、

    纳斯塔莎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nastasha、

    我解决了这个问题。

    主要原因是心肌缺血。

    在本期中、我们能够看到 SMPS9对电源短路的反应。

    谢谢、  

    JongEun Kim