This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5017:开关节点行为

Guru**** 2387060 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5017
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/949077/lm5017-switch-node-behavior

器件型号:LM5017

大家好、我将在 LM5017降压转换器设计的开关节点上观察以下波形。

该转换器在12V 电压下驱动~25mA 负载、输入电压为30V。 原理图如下所示。

Toff 过大、不能因超出峰值电流限值而导致、在这些工作条件下、峰值电流限值应小于2uS。 导致此行为的其他因素是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    您使用的电感器看起来太大、请下载电路设计计算器、  

    https://www.ti.com/tool/LM5017-QUICKSTART-CALC

    电感器应设计为具有最大负载电流。

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这帮助我解决了问题。

    该设计的基本问题是、它未向反馈引脚提供数据表中所需的最小25mV 峰间纹波。