This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25619:BQ25619

Guru**** 2522620 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25619

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/940166/bq25619-bq25619

器件型号:BQ25619

大家好、

在 BQ25619数据表第24页、它描述了如下所示的"BATFET 启用":

QON 引脚上的逻辑高电平到低电平转换具有 tSHIPMODE 抗尖峰脉冲时间、可使 BATFET 退出运输模式。

EN_HIZ 位设置为1 (无论适配器是否存在)。 在启用升压模式之前、主机必须将 EN_HIZ 位设置为0。 适配器插入后、EN_HIZ 将被清除。

为什么这里提到 EN_HIZ? 它与 SHIPMODE 有关系吗?

此外、每次进入升压模式之前、主机都必须设置 EN_HIZ = 0 (无论 EN_HIZ = 1或0如何)?

非常感谢!

BR

十一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    十一:

    不是、EN_HIZ 与运输模式无关。

    如果 EN_HIZ 位设置为 o 1、则主机需要在启用升压之前将 EN_HIZ 设置为0。 适配器插入后、 如果 EN_HIZ = 1、EN_HIZ 将清零。  

    此致、