This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2115A-Q1:连接负载时的输出压降。

Guru**** 2629085 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2115

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/940183/tps2115a-q1-output-voltage-drop-when-load-is-connected

器件型号:TPS2115A-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS2115

我们使用 TPS2115电源多路复用器为微控制器开发板供电。 电路原理图如下所示。

我们在这里实施手动开关功能、以选择输入电源。当未连接负载时、电路按预期工作。

连接负载时、输出端子上的电压会降至较低的值、而不会消耗任何电流。 (输出电压值根据连接的负载在0.2V 至2.5V 之间变化。)

重要的是、输入电源也不会消耗电流。 IN1和 IN2上的电压保持在5V。  

可以有人提供帮助吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    纳维德

    您的原理图未显示。 您能不能重新上传原理图、还能显示您连接的负载的详细信息。

    我在没有原理图的情况下的第一个想法是、您的负载可能会尝试将电流拉至高于 R_ILIM 设置的值。 这也会导致输出电压依赖于负载。

    最好

    Dimitri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您有任何示波器捕获可供分享、这也会很有帮助。