Other Parts Discussed in Thread: TPS2115
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS2115A-Q1 主题中讨论的其他器件:TPS2115
我们使用 TPS2115电源多路复用器为微控制器开发板供电。 电路原理图如下所示。
我们在这里实施手动开关功能、以选择输入电源。当未连接负载时、电路按预期工作。
连接负载时、输出端子上的电压会降至较低的值、而不会消耗任何电流。 (输出电压值根据连接的负载在0.2V 至2.5V 之间变化。)
重要的是、输入电源也不会消耗电流。 IN1和 IN2上的电压保持在5V。
可以有人提供帮助吗?