This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54360B-Q1:电源 TPS54360b-Q1故障

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54360

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/946808/tps54360b-q1-power-tps54360b-q1-fault

器件型号:TPS54360B-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS54360

我在原型板上遇到电源问题。
如果电源达到30V 输入、则15V 和+5V 均为常规电压。
如果功率超过40V 至48V、我有两个芯片中断。
我认为它是使能端、但在一种情况下它是浮动的、而在另一种情况下它是通过两个电阻器。 问题是什么? 如何解决?
15V 电压立即激活、而5V 电压通过命令激活。
我附上两个电源方框图的 pdf

Andrea Penna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    它听起来像是输入上的过压。   

    请使用示波器监控稳压器上的输入电压是否存在因振铃而导致的过压。

    输入端有某种滤波器扼流圈;这可能会导致振铃。  

    您应该尝试使用 AL。 输入电容约为47uF 或100uF、用于抑制任何过压振铃。

    可能还需要在稳压器的输入端使用钳位二极管或 TVS、而不是更远的距离。

    此外、请将您的 PCB 布局视图发送给我们。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../MOTHER_5F00_BOARD_5F00_2FIRE.zip

    连接中的 PCB

    100uF 将置于 LC 滤波器之前还是之后?
    从图中、我删除了输入端的2个1000uF。
    smbj48ca 在稳压器之前是否正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    100uF 应靠近稳压器。

    我认为您可以使用缓冲器。   

    但是、最大钳位电压约为70V。  这可能会有点太高。

    我们将查看您的布局、并尽快返回给您。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    请发送相关 PCB 层的图。

    我们无法查看光绘文件。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电路板为4层

    顶部绿色

    底部红色

    内部2 GND

    内部1电源

    我插入了具有两个 TPS54360原理图的 PITCURE 电源区域。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我进行了您建议的更改。
    删除了 LC 滤波器 TVS smbj36ca 而不是 smbj48ca、并在 TPS 的输入端插入了100uF 60V 电压。
    现在、在48伏时、两个稳压器都可以工作。
    问题:
    为了启用5V 稳压器、我使用分压器将48设置为启用。 好吗? 还是最好将15V 电压引入以启用?

    谢谢你

    Andrea Penna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我很高兴它在工作。

    您的使能分压器看起来会将48V 分压至大约8V。

    这非常接近 EN 输入所允许的最大值。  我会尝试降低

    该电压。

    在 PCB 上、连接到电源组件的布线会有点窄。  最好

    以使其更宽。  此外、电容器 C143和 C155可能更靠近稳压器的 VIN 和 GND 引脚。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我将关闭此帖子。

    如果您有其他问题、可以随时重新打开。

    谢谢