This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:BQ77915-01

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/940178/bq77915-bq77915-01

器件型号:BQ77915

你(们)好

2月19日、我们购买了一些77915-01样片。 数据表有很多修订版本。 IC 是否也经过了修订?

第二个问题是:

如果4节电池中的一节为4.25V (如数据表中所述)、则该平衡处于活动状态。 系统具有输出电压。

当上述电池接收到4.02V 电压时、我们需要开始充电。

在电池被取出或短路少于一秒钟之前,充电不会开始。

您能告诉我们 OV 平衡后的充电启动吗?

非常感谢

Ercan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ercan、

    我认为 IC 没有任何修订。 数据表修订版只是为了清理文档、修复拼写错误并减少混淆。

    除非器件处于故障模式或主动进行电池平衡(这不应是很长的时间)、否则该器件将允许充电。 器件从 OV 故障中完全恢复后、CHG FET 应重新导通并允许充电。