This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2842XMK-ADJEV:直流/直流降压转换器- LM2842YMK、LM46002PWPT 的最佳电路

Guru**** 1127450 points
Other Parts Discussed in Thread: LM73605
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/948968/lm2842xmk-adjev-dc-dc-buck-converters---optimum-circuits-with-lm2842ymk-lm46002pwpt

器件型号:LM2842XMK-ADJEV
主题中讨论的其他器件:LM73605

您好!

我们计划在新产品设计中使用以下直流/直流转换器 IC。

 您能从 TI 的电源管理团队获得最优电路设计(R、L、C 值)吗?

 

 LM2842YMK:

输入电压:+24V

输出电压:+12V

输出电流:500mA

 

LM46002PWPT

输入电压:+24V

输出电压:-12V

输出电流:1500mA

 

待定:

输入电压:+24V

输出电压:+12V

输出电流:4A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    请使用 Webench 工具帮助您进行设计。

    该工具位于这些器件的产品文件夹中。

    对于4A 设计、您可以使用 LM73605。

    请浏览我们的网站、了解有关4A 设计的更多候选器件。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Frank 的快速响应。

    我最初以为 Webench 工具现在已经过时(类似于 TINA)。

    对于前2个要求(如上一个查询中所述)、建议使用以下2个降压转换器、还是建议使用任何替代器?

    LM2842YMK

    LM46002PWPT

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    它们应该是可以的

    对于-12V 输出电压、您必须仔细检查是否可以使用2A 器件获得完整的1.5A 电流。

    您可以使用随附的应用手册来帮助解决此问题。

    谢谢

    e2e.ti.com/.../5483.snva856a.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速响应。 应用手册很有用。

    感谢快速支持!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    好的

    我将关闭此帖子。

    如果您有任何其他问题、可以随时重新打开。

    谢谢