This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM317-N:输入/输出电容器

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: LM317-N

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/949681/lm317-n-input-output-capacitor

器件型号:LM317-N

大家好、

我的客户正在考虑使用 LM317EMP/NOPB。 我认为该器件允许使用陶瓷电容器。 我的理解是否正确?

Cin:1uF 陶瓷电容

COUT:4.7uF 陶瓷电容

输入电压:12V

输出电压:7.5V (R1=240欧姆,R2=1.2k 欧姆)

此致、

山口

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takashi-San、  

    LM317-N 在没有输出电容器的情况下保持稳定、可以在输入和输出端添加陶瓷电容器、以提高瞬态性能。  

    此致、  
    Jason