请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM317-N 大家好、
我的客户正在考虑使用 LM317EMP/NOPB。 我认为该器件允许使用陶瓷电容器。 我的理解是否正确?
Cin:1uF 陶瓷电容
COUT:4.7uF 陶瓷电容
输入电压:12V
输出电压:7.5V (R1=240欧姆,R2=1.2k 欧姆)
此致、
山口
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.