This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27714:传播延迟

Guru**** 2514695 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21222, UCC27714

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/940430/ucc27714-propagation-delay

器件型号:UCC27714
主题中讨论的其他器件:UCC21222

大家好、我对两个器件中的传播延迟有疑问。 UCC27714和 UCC21222。 第一个具有125ns 传播延迟、第二个具有40ns  
(摘自 TI 的原始数据表)。 UCC21222具有3kV 隔离带、UCC27714没有。 两种器件的价格大致相同。 不同传播延迟的原因是什么?  
如果我不需要隔离器、但需要较短的传播延迟、那么 UCC21222是否是我更好的选择? 我假设、没有隔离器的器件的传播延迟比具有隔离的器件更好。  

感谢您的回答

此致

Vladislav Šmarda ć

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vladislav、

    欢迎来到 e2e!!!

    这两款器件采用完全不同的技术。 UCC27714采用结隔离、而 UCC21222采用 TI 的电容隔离。 我们能够使用电容隔离实现更好的传播延迟、因此即使您不需要隔离、如果您的关键问题是传播延迟、这也是更好的选择。

    祝您的项目顺利!