This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5170-Q1:预偏置启动

Guru**** 2812375 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5170-Q1, LM5170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/940312/lm5170-q1-pre-bias-startup

器件型号:LM5170-Q1
主题中讨论的其他器件: LM5170

大家好、

我想知道 LM5170-Q1是否能够进行预偏置启动。 为了在输出电压下使开关停止几 ms、哪种方法是好的、EN1=L 或 ISETx=L?

如果 EN1=L、则 SS 引脚看起来会立即变为低电平、同时内部下拉 FET 也会立即变为低电平。 那么、它是否会将输出电容器上的电荷冲洗一次、然后开始切换?

此致、
Ryo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ryo、

    LM5170具有二极管仿真功能、始终处于激活状态。  它支持预偏置启动。  您无需帮助将 EN 或 ISET 设置为低电平。   

    谢谢、

    Yohao XI、应用工程