This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2000T:充电器 IC 可检测电池、其工作方式与充电器插入时的情况相同

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ2000T

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/940189/bq2000t-charger-ic-sees-battery-and-acts-as-if-a-charger-is-plugged-in

器件型号:BQ2000T

您好!

我们的 bq2000T 设计基于随附的参考原理图。  我还附上了我们原理图的图像。  我们看到的问题是、即使没有插入外部充电器、充电器也会打开 LED (/LED 低电平)。  我认为、所发生的情况是、电池电压减去开关 FET 内部二极管的压降会出现在 bq2000T 的 VCC 上、而 bq2000T 则认为连接了充电器。  我已经看到了其他参考原理图、其中包括传入电源和开关 FET 之间的阻塞二极管、其中 VCC 位于二极管的阳极侧。  对于随附的原理图、是否有任何方法可以防止这种行为、或者添加阻塞二极管是唯一的选择?

谢谢、
Scott

e2e.ti.com/.../TI-bq2000-schem.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott、

     始终建议在输入端使用反向阻断二极管。 充电器将始终以外部二极管或集成栅极驱动器的形式对其进行集成、MOSFET 的体二极管朝向防止电池电压返回适配器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有道理。  不过、如果参考原理图显示了这一点、那会很有帮助。

    谢谢、

    Scott