请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS54JA20 您好、先生、
请在下面提供有关 TPS54JA20的一些问题的帮助、谢谢。
1.它是否需要单独的(AGND)(PGND)、然后根据布局指南、建议 AGND 通过过孔连接到 PGND?
或者、它可以将所有 AGN/PGND 设计为 GND、而不是单独的?
2.根据 应用电路图、 C9的功能是什么? 我只能使用 C10吗?
谢谢、Ian。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.