This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76930:BQ76930:电源序列

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76930

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/940399/bq76930-bq76930-power-sequence

器件型号:BQ76930

尊敬的团队:

客户想知道、当 BQ76930首次上电时、应该采取什么措施来启动 BQ76930? 应该启动它吗?  

希望得到您的回复、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    英里、您好、

    可以通过2种方式来考虑这一点:

    首先、在电源连接到电路板和器件以达到工作条件的情况下:

    该器件在 TS1上以上升沿启动或启动或"引导"。   TS2应具有下拉至 VC5X 的热敏电阻或类似电阻。

    第二、考虑制造时电路板的连接:

    信号以 IC 的 VSS 为基准、因此应首先连接电池。  该器件确实具有差分和单端电压限制。  组装过程可能会因电路板结构而异。  自下而上的电池连接将为电路板提供最小的差分电压阶跃。  某些汇编过程会连接奇数和偶数电池。  连接电源引脚、然后连接组中的电池 是另一种成功的技术。 许多设计都成功地使用了电池连接器。  已知该器件会承受应力的一个条件是电池后连接电池6 -因为使用的电容器大小不同。  请参阅 http://www.ti.com/lit/slua749的第10节。   

    通常应在连接电源后完成引导。  如果器件在电池连接期间启动、则器件可能会在连接后显示状态故障、因为在没有所有输入的情况下运行。  清除故障以实现正常运行。  数据表显示了 POR 基于将在电池连接时建立的 BAT 电压。  启动时有一个复位过程、但用户应希望在启动和初始化器件时清除故障。