This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53318:

Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53318
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/939595/tps53318

器件型号:TPS53318

设计参数:输入电压:5V,输出电压:4.2V,输出电流为3A。

观察结果:

负载为0.3A 时,输出电压为4.13V,占空比为87.33%,VFB 为0.62V

负载电流为3A 时,输出电压为3.86V,占空比为78%,VFB-0.575V

负载增大时、输出电压开始降低。请帮助我们解决此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

      您是否使用 WEBENCH 等设计工具创建了设计-因为它是 DCAP、如果您使用的是纹波注入电路、则需要在设计中注意某些事项。

    您能否参与设计并在设计中运行快速 PSpice 仿真? 这将有助于澄清是原理图问题还是电路板布局问题。

    此致、

    Gerold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最大关断时间典型值为260ns。 这可能会限制高占空比应用中的开关频率。  

    您的应用中的射频电阻值是多少。  射频设置器件的开关频率

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    附加了仿真,我们所做的更改是使用的输出电容器数量为1个100uF-125mE 和1个22uF, 在输入侧2个4.7uF。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们现在通过将自动跳跃模式更改为 FCCM 来检查设计。

    0.6A 负载下的输出电压为4.12V、5A 负载下的输出电压为4.03V。

    您能帮助我们找出这种行为的根本原因吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您所连接的 webench 设计具有输出电容器:2x22uF 和150uF、ESR 为35m Ω。  

    如果我正确读取了您的帖子、您将使用具有125m Ω ESR 的1x22uF 和100uF。  

    在0.6A 和5A 的负载条件下、是否可以使用示波器检查采用 FCCM 设置的 LL 节点?   

    是 LL 节点电压周期性变化、类似于 TPS53318数据表中的图13。   如果不是、我认为您需要更大的输出电容和更低的 ESR。  

    一种简单的故障排除策略是添加另一个100uF/125m Ω 并联并检查 LL 节点。  

    我认为输出电压纹波很高、会导致转换器不稳定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 FCCM 模式下获得的输出电压在满负载时接近4.08V、在0.3A 负载时接近4.1V、但我们的预期输出为4.2V。

    现在,我们的主要查询是,为什么在自动跳跃模式下无法实现相同的结果,请帮助我们找到根本原因。

    注意:我们已经尝试再添加一个100uF,但也可以获得相同的值,LL 引脚上的电压输出与数据表图13中的相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 Rtrip 为44.2kOhm、则消耗的电流为5A。  您通常会遇到高峰值电流、器件会进行电流限制。  

    在跳跃模式和 FCCM 模式下、检查在0.3A 时的 LL 节点频率。   频率是否不同?    

    跳过运行频率 较低、峰值电流较高。  此外、纹波更高

    电流和更高的 ESR (125mOHm 与距离 webench 35m 的距离) 会导致输出电压偏移。