This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27531-G1:是否有可替代的化学 ID

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24193, GPCCHEM, BQ27531EVM, EV2400, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/946562/bq27531-g1-is-there-a-chem-id-that-can-be-used-instead

器件型号:BQ27531-G1
主题中讨论的其他器件:BQ24193GPCCHEMBQ27531EVMEV2400BQSTUDIO

您好!

我们正在尝试使用 BQ27531和 BQ24193的组合来构建充电系统。 使用的电池是由 maxell 制造的 ICP553450。

遗憾的是、使用最新的 Chemistry Updater 时、此单元格未注册。

是否有可替代的化学 ID?

最终、我们将创建最佳的 DFFS 文件。

此致

Kameoka 熏蒸

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Kameoka、

    如果您找不到计划使用的确切电池、我建议您使用 GPCCHEM 工具为您的电池找到最佳化学匹配。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Wyatt Keller San

    感谢你的答复。

    我们将同时查看整个系统和与电池相关的系统。

    我想移动电池充电模块、即使它不会干扰整个系统的检查。

    所以我问 maxell 的 ICP553450中是否有一个等效的化学文件。
    我将 链接目录。 是否有任何化学品文件?

    www.rcmicro.es/.../MAXLL_catalogo_general.pdf

    将购买评估板。 我将在获取化学数据后创建它。

    此致

    Kameoka 熏蒸

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kameoka-San、您好!

    找出问题的最佳方法是在电池组上运行 GPCCHEM 工具。 无法根据模型将文本字符串与 ChemID 数据库匹配。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kang Knag -San、您好!

    感谢您的回答。

    我想为 GPCCHEM 生成日志数据。
    我有 EV2400和 BQ27531EVM。
    请告诉我如何使用 bqStudio (v1.3.101)收集日志数据。

    -我是否可以使用帮助中描述的"量规参数打包器"?
     我找不到打开它的方法。
    -日志是由数据图选项卡中的操作获取的。
     是否有方法可以更改采样振铃时间?
    -请告诉我如何将日志输出到文件。

    如果有一个文档展示了如何使用 bqStudio 获取日志数据(v1.3.101)、那将会很有帮助。

    此致

    Kameoka 熏蒸

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kameoka-San、您好!

    1. GPC 打包程序是您创建并提交的内容。

    请阅读 EVM 用户指南、了解如何记录和使用监测计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kang Knag -San、您好!

    感谢你的答复。

    但是、我仍然无法创建要发送到 GPCCHEM 的日志文件、因此我遇到了很大的问题。

    我找不到有关如何登录 EVM 用户指南的说明。

    我能够在 bqstudio 的"Data Graph"选项卡中绘制一个图形。 我无法输出 csv 文件。

    请具体告诉我如何操作 bqStudio。

    此致

    Kameoka 熏蒸

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    重新阅读 EVM 用户指南、即可获得相关数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的合作。

    我在 GPCCHEM 上获得了 ChemID。

    但是、我无法获取 Qmax 值、因为报告包含以下字:

    警告:偏差高于建议水平。 需要为此单元发布新的化学 ID。 请联系您的 TI 代表、将电池送往达拉斯进行表征

    最初、由于我可以获得 Qmax 值、此报告是否正确?
    我们是通过将电池发送到达拉斯来获得 Qmax 值的方式吗? 在日本是否有办法处理它?

    此致

    Kameoka 熏蒸

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的合作。

    我在 GPCCHEM 上获得了 ChemID

    但是、我无法获取 Qmax 值、因为报告包含以下字:

    警告:偏差高于建议水平。 需要为此单元发布新的化学 ID。 请联系您的 TI 代表、将电池送往达拉斯进行表征

    最初、由于我可以获得 Qmax 值、此报告是否正确?
    我们是通过将电池发送到达拉斯来获得 Qmax 值的方式吗? 在日本是否有办法处理它?

    此致

    Kameoka 熏蒸

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kameoka-San、您好!

    您能否在此处分享您发送到 GPCCHEM 工具的数据和报告、以便我们了解一下? 如果日志文件出错、该工具将无法找到 god 匹配项。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hellow、

    感谢您的快速回复。

    共享数据和报告。

    此致

    Kameoka 熏蒸

    e2e.ti.com/.../201019.zipe2e.ti.com/.../201019_2D00_report.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kameoka-San、您好!

    我建议使用该化学 ID 测试性能、在某些情况下、DOD 误差有时会超过3%。 如果您看到 SOC 跳转或电量监测不准确、我们可以描述电池的特征。

    您提交的数据在审阅后看起来很好、因此不会成为工具中的问题。

    此致、

    Wyatt Keller