This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610:BQ28Z610#39;s I2C 问题

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610, BQ28Z610-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/940084/bq28z610-bq28z610-s-i2c-question

器件型号:BQ28Z610

尊敬的 TI

BQ28Z610的 I2C 是否可以在主模式下工作? ,处于主模式如何切换到从模式?

 。设置 I2C FSW=100KHz,BQ28Z610 CAN 通信;但 I2C FSW=400kHz,无法通信,SDA 和 SCL 上的 RES 为200R。上拉电阻为4.7K BQ28z610是否有寄存器来配置 I2C FSW?

THS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    BQ28Z610是一款从模式器件。 但是、在广播模式下(仅通过更新到最新版本的器件固件提供)、器件可以成为向智能充电器 IC 发送充电电压和电流的主器件。 更多详细信息、请参阅 BQ28Z610-R1 TRM。

    数据闪存中的 I2C 配置具有启用400kHz 通信([XL]位)的设置。 默认情况下、该位不启用。

    此致、

    Matt