This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25940能够承受的电压脉冲

Guru**** 2385760 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25940
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/940433/what-voltage-pulse-tps25940-can-withstand

主题中讨论的其他器件:TPS25940

您好~

 我是否可以有疑问?如果它可以正常工作、那么25us 和40V  脉冲覆盖了 TPS25940的输入电源。谢谢~       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     

    欢迎使用 e2e!

    TPS25940在其输入端可承受的最大电压仅为22V。 如果脉冲持续时间为40V、25us、则器件可能会损坏。