This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS659037:LDOUSB 和 LDO12输入电压时序要求

Guru**** 2747375 points

Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/949689/tps659037-ldousb-and-ldo12-input-voltage-timing-requirement

器件型号:TPS659037
主题中讨论的其他器件:AM5728

大家好、我们有一个遵循 AM5728 GP EVM 设计的电路板、其中有一个外部直流/直流降压稳压器可通过交流/直流电源生成5V 电压。 该5V 电压是 TPS6590378 LDOUSB 和 LDO12的输入电压。 我们的外部直流/直流降压稳压器使能引脚由 TPS6590378 GPIO_2控制、具有6毫秒的软启动时间。  

问题如下:

在 OFF2ACT 时序中 、GPIO_2和 LDO2输出之间存在4*550us=2.2ms 的间隔、但来自直流/直流降压稳压器的 LDO2输入电压至少需要6ms 才能斜升。 在这种情况下、LDO2、LDOUSB、LDO1输出时序是多少?  

您是否对 LDOUSB、LDO12输入电压斜升时序有要求?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    建议在 OFF2ACT 序列中启用 LDO 时 LDO12和 LDOUSB 的输入存在且高于3.6V。

    我认为我们没有有关 LDO 压摆率的规格、但在我们的 EVM 上进行无负载测试表明、LDO 需要不到200us 的时间才能获得正确的电压。

    如果电源不能及时提供、则输出将跟随 LDO 输入(减去压降电压)、直到输入足够高以调节正确的输出电压。 这可能会导致 AM57x 处理器的电源定序违规。

    谢谢、

    纳斯塔莎