This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92682-Q1:用于12V LED 的 LED 驱动器 IC、最小输出电流为1A

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92692

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/949698/tps92682-q1-led-driver-ic-for-12v-led-and-output-current-of-1a-min

器件型号:TPS92682-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS92692

尊敬的先生

我正在开发一款产品、主要应用是驱动 LED。

LED 驱动器的输入为7V 和3A、我希望 LED 驱动器在驱动单通道时输出12V 和最小1A 的电流。

因此、请告诉我同样的可用解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果输入电压始终低于输出电压、则可以为您的应用使用升压拓扑。  TPS92682可用于此目的、但它是一款双通道器件、需要 SPI 接口。  如果您没有 SPI 接口并且只需要一个通道、那么 TPS92692是一个不错的选择。

    数据表中提供了应用手册 来指导您进行此操作、您也可以购买评估板来帮助您进行设计。

    谢谢 Tuan