This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53688:是否移除 EVM 上的电感器?

Guru**** 1826070 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53688
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/949784/tps53688-removing-inductor-on-evm

器件型号:TPS53688

大家好、  

TPS53688 EVM 设置为6相、但我们的应用仅需要5相。 我们似乎可以使用电阻器自举更改从6更改为5、但我还需要从第6相移除电感器吗? 在 EVM 上将六相更改为五相的步骤是什么?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以通过 ADDR_CONFIG 引脚搭接或在 GUI 中通过以下方式更改相位配置:

    -关闭 VR。  

    -设置 PIN_DETECT_OVERRIDE 命令以忽略 ADDR_CONFIG 引脚搭接所暗示的相位配置

    -更改 PHASE_CONFIG (GUI 中有一个用于此操作的表)

    -将默认值存储到 NVM

    -循环通电或恢复 VR 使能。   

    无需移除未使用相位的电感器。