请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ77915 您好!
我已经介绍了堆栈实现应用报告 SLUA906 - 2020年1月。 我已经注意到顶部器件和中间器件之间的以下差异、这真的是正确的吗? 对于顶部器件,LD 引脚和 VSS 之间连接1兆欧电阻器,对于底部器件,1兆欧电阻器在和10K、10M 通过 LD 引脚连接。 2.如果正确,在堆叠4台设备时,是否可以使用相同的中间设备配置?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我已经介绍了堆栈实现应用报告 SLUA906 - 2020年1月。 我已经注意到顶部器件和中间器件之间的以下差异、这真的是正确的吗? 对于顶部器件,LD 引脚和 VSS 之间连接1兆欧电阻器,对于底部器件,1兆欧电阻器在和10K、10M 通过 LD 引脚连接。 2.如果正确,在堆叠4台设备时,是否可以使用相同的中间设备配置?