This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25790:退出 OTG 模式

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25790

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/949742/bq25790-exit-otg-mode

器件型号:BQ25790

您好!

我的客户将 BQ25790与 两个 ACFET-RBFET 搭配使用。

当它们启用 OTG 时、它们将写入 EN_ACDRV1 = 1以启用 VIN1上的输出。

然后、如果他们退出 OTG、除了禁用 OTG 之外、还需要重新配置 EN_ACDRV1=0吗?

然后、如果 VIN1连接了另一个电源、器件将自动设置 EN_ACDRV1=1、而无需主机控制、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Howard、

    如果您的客户通过 OTG 使能位退出 OTG、当在 VAC1上感测到的电压下降时、EN_ACDRV1会自动复位为零。

    此致、

    Jeff