This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC12050:器件类似、但输出电压更高

Guru**** 2509045 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC12050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/939266/ucc12050-similar-parts-but-higher-output-voltage

器件型号:UCC12050

大家好、

你好。

我们有一位客户正在寻找 采用 UCC12050的类似器件、但其输出电压大约为12V 或9V。  
他是否可以购买替代器件?

提前感谢!

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Art、

    UCC12050是我们的旗舰产品、高频 SOIC、隔离式直流/直流产品、也是我们迄今为止发布的第一款此类产品。 TI 实现完全隔离、完全稳压、直流/直流转换器小型化的技术是独一无二的、令人惊叹的。 随着我们正在研究对可能从该技术中受益最大的产品采取的其他后续行动、开发团队感到无比兴奋。 您的客户或此主题上的其他人是否有特定的终端设备应用、用例、功率级别、输入/输出电压需求、我可以将这些需求反馈给开发团队?

    此致、

    Steve M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Steve M.、您好、

    感谢您深入了解!

    以下是我们客户的用例:

    "我正在设计需要高侧开关驱动器电源的直流/交流 PV 逆变器。 在我的设计中、我使用 EPC GaN 作为开关。 GaN 对驱动器电压很敏感、其驱动器电压 VGS 为5V。 在某些情况下、此驱动器电压由电压高于6V 的 LDO 调节至5V。 因此、我需要一些能够提供超过6V 电压的隔离式电源 IC。
    对于您的调查、我的要求是:输入5/9/12V、输出大于6V、100mW 足以满足我的应用需求、尽可能小、尤其是高度"

    是否有正在开发的器件可以满足这一要求? 是否有预期的发布日期? 或者、我是否应该通知客户单击 器件产品页面上的"订阅更新"通知铃音以获取有关器件的最新消息?

    谢谢!

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    艺术、

    UCC12050是理想的 HS、5V、eGaN、HEMT 驱动器偏置。 之所以需要 LDO、是因为偏置线通常调节不当和/或偏置线具有电容、这在高 dV/dt 开关环境中可能会产生问题。 另一个鲜为人知的事实是、大多数5V GaN 在接近6V 时能够更好地运行、但在接近绝对最大值 VGS 时运行、只能通过经过良好调节、稳健和可靠的偏置解决方案来实现。 UCC12050具有可通过引脚搭接实现的可编程 VISO 输出、该输出可设置为高达5.4V、这更接近5V GaN 的最佳位置。

    UCC12050具有内部软启动、在启动时无过冲、3.5pF 隔离电容、1.5%负载调节和1%线路调节、CMTI=100V/ns、5kV 隔离...所有这些都非常适合偏置 HS GaN 栅极驱动器。

    UCC12050将无法满足12V 要求-是否适用于 LMG341xR050等 TI GaN? 下面是用于偏置数字隔离器和 HS GaN 驱动器的 UCC12050图:

    删除 LDO、请再次考虑 UCC12050?

    此致、

    Steve M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    艺术、

    您能通过我的 TI 电子邮件联系我吗: s-mappus@ti.com

    此致、

    Steve M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    感谢您的回答!

    我现在就给您发送了一封单独的电子邮件。

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    我现在将关闭此主题。 客户表示满意、不再有进一步的询问。

    谢谢!

    艺术