This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24210:我可以在该芯片上使用外部电池组吗?

Guru**** 2514295 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/940184/bq24210-can-i-use-a-external-battery-pack-on-this-chip

器件型号:BQ24210

是否有办法  使用 BQ24210为外部电池组充电。

我不知道如何在 BQ24210上连接需要电池使用 NTC 线的 TS 引脚。

拆卸外部电池组后,取出锂离子电池并使用锂离子电池的唯一方法是什么 ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yein、您好!

    将 TS 连接到 VTSB 并将0.1uF 电容器接地、这将使器件进入 LPCM 并在无需额外 TS 连接的情况下运行。

    最棒的