This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 请求 POE PSE#39行为

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS23756, TPS23734

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/949713/asking-for-the-poe-pse-s-behavior

主题中讨论的其他器件:TPS23756TPS23734

您好、先生、

客户设计 TI 的 TPS23756。 客户对 POE 有疑问。

如果 IEEE 802.3at POE 电源小于9mA、PSE 是否会停止输出50V?

PSE 是否会重试检测并再次供电?

BR、

SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、SHH、

    10mA 要求称为维持功率特征(MPS)。 如果未检测到 MPS 信号(即 PD 的电流消耗不超过10mA)、则 PSE 将断电并重试检测。  

    如果 PD 由于功耗较低而不消耗10mA 电流、则可以在 VDD_RTN 上施加虚拟负载、以获得高达10mA 的输入电流。

    或者、我们的新器件 TPS23734具有 AUTO_MPS、可根据 PD 消耗的电流大小自动调节输入电流以满足10mA 输入电流。  

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师