This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD19534Q5A:SON 5X6MM 封装的功率耗散

Guru**** 2503815 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/940261/csd19534q5a-power-dissipation-of-the-son-5x6mm-packag

器件型号:CSD19534Q5A

尊敬的*:

在 DS 中、PD 3.2W 和63W 有一个 RE 2值、您能解释这两者之间的区别吗?

如果封装安装在 PCB 上,则会耗散3.2W,如果我们添加被动冷却,则会耗散高达63W?

此致、

David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您关注 TI FET。 数据表中指定的 PD 值是根据结温和热阻抗计算得出的。 63W 数字使用结至外壳热阻抗、并假设外壳温度保持在25摄氏度、这需要"无限"散热器才能实现。 3.2W 数字使用结至环境热阻抗、假设环境温度为25摄氏度。 下面的链接解释了 TI 如何为我们的 FET 规定最大电流和功率耗散。 第二个链接提供了有关 TI FET 封装最大功耗的"经验法则"指南。