This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/BQ25600D:VSYS 处于预充电模式

Guru**** 2797255 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25600, BQ25600D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/940195/webench-tools-bq25600d-vsys-in-precharge-mode

器件型号:BQ25600D
主题中讨论的其他器件:BQ25600

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

大家好

我是 Ryder、越南的硬件工程师

我将 BQ25600用作器件中的电池充电器和电源路径控制器

系统看起来不错、但在某些日子里、我的客户报告说"长时间不使用器件时无法打开器件"

请查看下图

蓝色线迹是 VSYS 来自 BQ25600D 的 SYS 引脚

黄色迹线是1V8电源轨、来自一个 LDO、该 LDO 将 VSYS 作为电源引脚

如您所见、当 BQ25600D 进行充电时(我认为在预充电模式下充电会导致 VBAT <2.5V)、VSYS 不稳定、并且会导致我的系统出现问题

我们的主 MCU 无法开启、因此所有系统都无法开始工作。

您能不能帮助我确定我的设计中是否存在任何错误、我可以禁用预充电模式以保持良好的 VSYS

谢谢

Ryder

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryder、

    适用于电池充电器的 Webench 工具已停产。 有关详细信息、请参阅 e2e.ti.com/.../857843和 e2e.ti.com/.../3172299。 Wedench 信息正在从 d/s 中删除、并将很快发布。

    谢谢、

    宁。