请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS54202 尊敬的:
在这里、我们将在12Vin、5Vout、0.5A 条件下对 TPS54202进行热仿真。 我们可以 使用 数据表中的效率曲线得出总功率损耗、如下所示、但我们不知道如何 在电感器和芯片之间分配功耗。 您是否有相关数据或建议? 谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.